Now at Mouser: Qorvo QPQ1298 High-Performance BAW Filter for Sub Band 41 5G Network Infrastructure
May 19, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the QPQ1298 bulk acoustic wave (BAW) filter from Qorvo®. The QPQ1298 is a high-performance BAW 5G filter designed for sub-Band n41 uplink and downlink in base station infrastructure, small cell, and repeater applications.
The Qorvo QPQ1298, available from Mouser Electronics, features low insertion loss and high attenuation, vital for coexistence of 5G cellular bands and Wi-Fi operation in high-data-capacity rural, suburban, and dense urban areas. The QPQ1298 offers single-input and single-output operation in the 160 MHz bandwidth, with frequency ranges from 2515 MHz to 2675 MHz, to address n41 design challenges with bandwidth and Wi-Fi rejection, with no external matching required. Its three-pin 2.00 mm × 1.60 mm × 0.73 mm SMT package also provides engineers with a small-form-factor solution to simplify assembly.
Also available from Mouser is the QPQ1298EVB evaluation board, which features a pre-mounted QPQ1298 filter along with two 50Ω SMA connectors for RF in and RF out. The evaluation board provides an example application circuit, allowing rapid prototyping when incorporated into existing designs.
To learn more about the QPQ1298, visit https://www.mouser.com/new/qorvo/qorvo-qpq1298-baw-filter/.
Como distribuidor autorizado a nivel global, Mouser ofrece la más amplia selección de los semiconducoctores y componentes electrónicos más recientes del mundo, en existencia y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos originales y 100 % certificados que son totalmente localizables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a agilizar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser cuenta con una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluso un Centro de recursos técnicos, además de documentos técnicos de productos, diseños de referencia de proveedores específicos, notas de aplicación, información técnica de diseño, herramientas de ingeniería y otro tipo de información útil.
2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos que se enfoca en introducir nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Debido a que brinda servicios a la comunidad global de compradores e ingenieros de diseño electrónico, el sitio web global del distribuidor, mouser.com, está disponible en múltiples idiomas y monedas, y cuenta con más de 6,8 millones de productos de más de 1.200 marcas de fabricantes. Mouser ofrece 28 ubicaciones de asistencia en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio al cliente de su clase en idiomas, monedas y horarios locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650.000 clientes en 223 países o territorios desde sus innovadoras instalaciones de distribución de 93.000 metros cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.
Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas de sus respectivos titulares.